欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

异种金属接触腐蚀

  • 2023.06.05 15:37:13
  • 米思米
  • 1627

 假设将各种金属单独浸泡在3%的盐水中。然后浸入对比电极,测量对比电极与浸泡金属的电势,则会显示出各不相同的电势。按照降序对电势排序,就形成了一个序列。

 现在,如果我们从这个序列中选择A、B两种金属并比较它们的电势,如果A的电势高于B,则称A比B贵。反之则称为A比B贱。

 

 现在,如【图1】所示,当将A、B两个金属片浸入3%的盐溶液中,并使金属A和B接触时,最终B金属会被腐蚀。这是因为在液体中形成了原电池,A成为正极,B成为负极,电流从A流到B,再从B流入液体,最后再回到A,形成回路。电流从金属流出到环境中的部位就会发生腐蚀。也就是说,在A和B这两种金属中,贱金属B会发生腐蚀。海水中的电势顺序如【表1】所示。

 

 从【表】中可以看出,在海水中,碳素钢与铜或不锈钢等比碳素钢更贵的金属接触,则会促进腐蚀的发生。

 当然,在海水中,即使只有碳素钢也会被腐蚀,而当碳素钢与铜、不锈钢等接触并形成电路时,由于构成原电池而有电流流过,腐蚀速度也会因此而相应加快。这一现象称为“异种金属接触腐蚀”。

 

 出于这个原因,我们应该尽量避免不同金属之间的接触,但是在实际应用中,不能仅仅只考虑结构问题所引发的腐蚀,所以往往需要将不同种类的金属组合使用。

 在这种情况下,就需要利用【表1】中所示的电势,采取相应的防腐蚀措施。例如,如果使用镀锌碳素钢,则锌会代替碳素钢被腐蚀,从而延长其使用寿命。

异种金属接触腐蚀


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities